Mise en conformité en toute sécurité

Le signal « de sécurité » doit-il être guidé par une unité de contrôle Pilz sur un API (LOGO) pour que les commandes y soient validées ou un contact doit-il se trouver après l’API ?

Comme il s’agit pour l’API (LOGO) d’un système de commande sans propriétés techniques de sécurité – on dit aussi que l’API standard est un « composant non éprouvé » – il ne doit pas être branché après le bloc logique de sécurité (exemple : PNOZ). Avec ce type de câblage, le signal de sécurité perd sa fiabilité à partir de l’API.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?