Mise en conformité en toute sécurité

Dans quelle norme / prescription se trouvent des données sur la sécurisation d’une ouverture pour la maintenance ?

Question : Est-ce suffisant d’équiper l’ouverture pour la maintenance d’un système de vissage (à six pans) ou faut-il en plus installer une barrière de protection ?

Réponse : La sécurisation de l’ouverture pour la maintenance par un capteur de sécurité pour protecteurs mobiles ou par une construction dépend de l’appréciation du risque.
Il faut au préalable clarifier à quelle fréquence l’ouverture pour la maintenance a lieu, quels risques existent et si une construction doit être réalisée.
Après avoir clarifié ces questions, on peut définir le type de sécurisation.

La sécurisation par construction doit être réalisée de telle manière que l’ouverture se fasse uniquement à l’aide d’un outil spécial, n’entraînant aucun autre risque.

Avec une solution constituée de composants de sécurité, il faut clarifier les questions suivantes :
- Quel est le PL ?
- Existe-t-il une course de freinage du mouvement dangereux ?
- etc.

Dans le cadre de l’appréciation du risque, il faut tenir compte de la directive Machines 2006/42/CE ainsi que de l’EN ISO 12100.

Les normes EN ISO 14119 et EN 953 peuvent être prises en considération concernant le sujet d’ouverture pour la maintenance.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?