Pour calculer une fonction de sécurité dans PAScal, vous pouvez prendre les valeurs suivantes :
Dans l’annexe C de la norme EN ISO 13849-1, des valeurs normatives sont répertoriées pour les composants des techniques d’automatismes. Le tableau C1 traite des composants qui sont soumis à l’usure. À l’exception des composants hydrauliques, on y indique les valeurs B10d pour les composants correspondants.
(La valeur B10d indique le nombre de cycles de commutation jusqu’à ce que 10% des composants aient subi une défaillance dangereuse.)
Par ailleurs, les tableaux C2 à C7 traitent des composants électroniques. On y indique une valeur MTTFd. (La valeur MTTFd est une valeur statistique dont le calcul s’effectue par des tests d’endurance ou des pronostics de fiabilité à partir de probabilités de défaillance des composants utilisés. Il s’agit d’un aspect particulier qui est pris en compte lors du contrôle de la qualité des composants utilisés.)
Les capteurs de températures ne sont certes pas indiqués en détail. Conformément à leur description, nous recommandons de se baser sur des composants qui sont identiques du point de vue de leur comportement physique.
On applique généralement ce qui suit : Il ne faut pas uniquement calculer le PT100 mais aussi les unités de contrôle ou les amplificateurs de mesure éventuels, etc. auxquel(le)s est raccordé le PT100.