Mise en conformité en toute sécurité

Est-ce qu’un intervalle de contrôle est indiqué pour le PNOZ X1 permettant de contrôler la fonction de sécurité du relais ?

Les blocs logiques de sécurité de la série PNOZ dont fait partie le PNOZ X1 disposent d’une conception matérielle interne grâce à laquelle il n’est pas nécessaire de réaliser des tests à partir de l’extérieur.

L’appareil effectue un test interne à chaque démarrage, ce qui rend inutile la réalisation d’autres tests par une structure interne à deux canaux.