Mise en conformité en toute sécurité

Quelle couleur doit avoir un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence de zone ?

La couleur pour un bouton-poussoir d’arrêt de zone n’est actuellement exigée dans aucune norme harmonisée. La couleur noire sur fond jaune est apparue de
l’exigence qu’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence (au sens de l’EN ISO 13850) doit obligatoirement être rouge sur fond jaune. Si le bouton-poussoir n’a pas cette fonction, il faut utiliser une autre couleur. La couleur noire sur fond jaune s’est établie dans le secteur d’activités.