Mise en conformité en toute sécurité

Quelle est la définition d’une « lésion légère » et d’une « lésion grave » ?

Pour déterminer l’équipement technique de sécurité, je dois réaliser en ma qualité de constructeur une expertise de sécurité et estimer quels risques sont présents et quelles lésions peuvent se produire. Certains risques ne peuvent pas être totalement évités car une intervention directe de l’ouvrier est nécessaire. Concernant la question : Quelle est la définition d’une « lésion légère » et d’une « lésion grave », sachant que certaines techniques de sécurité peuvent en dépendre ?

On peut utiliser le graphe du risque de l’EN ISO 13849-1 pour la sélection des mesures relatives aux systèmes de contrôle-commande.
Celui-ci fait la distinction pour la gravité des lésions entre

S1 : lésion légère (généralement réversible) ;
c’est-à-dire toute blessure qui sera probablement totalement guérie sans maladie et / ou dommages durables. Exemple : éraflures, points de pression, coupures superficielles, etc.

S2 : lésion grave (généralement irréversible), y compris la mort ;
c’est-à-dire les blessures qui ne vont probablement pas guérir. Exemple : perte de membre, écrasement irréversible, perte de la vue, voire le décès de personnes.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?