Sécurité de fonctionnement

Existe-t-il une périodicité des contrôles définie pour les machines ?

Le législateur ne définit pas de prescriptions universellement valides pour la fréquence du contrôle des machines. En raison de la diversité des machines et de leurs exigences correspondantes, cela ne serait d’ailleurs pas judicieux.

L’exploitant doit déterminer individuellement la fréquence des contrôles selon les prescriptions suivantes : une évaluation des risques écrite doit avoir lieu et son résultat définit le type de contrôle, son étendue et son délai. Il faut également vérifier, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’éventuelle nécessité d’une périodicité des contrôles plus courte, par exemple en raison de situations d’exploitation particulières. Une périodicité des contrôles plus longue est également envisageable – cela requiert cependant un résultat correspondant dans l’évaluation des risques.

En principe, la périodicité des contrôles de machines et installations doit être déterminée de manière à ce que les défauts engendrés puissent être détectés à temps.