La norme EN ISO 13849-2 prévoit que l’ensemble de la fonction de sécurité soit testée. Cela signifie du capteur à l’actionneur. Les fonctions surveillées via le PNOZ n’ont pas besoin d’être contrôlées à nouveau séparément.
D’autre part, le contrôle réglementaire exige que le contrôle soit effectué par une personne qualifiée.
Personne compétente :
http://www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html