Connaissances dans le domaine des normes

Quelle norme est appliquée si les zones dangereuses ne sont pas atteintes en escaladant ?

Au point 7 « Mesures additionnelles de conception et de construction » – 7.1 « Escalade », l’EN 953 renvoie au fait que la conception des protecteurs mobiles doit empêcher au maximum la possibilité de les escalader.

On peut par exemple rendre l’escalade plus difficile en plaçant sur le côté extérieur du dispositif de protection des éléments horizontaux et des pièces horizontales au grillage qu’il faut éviter. 

La norme ne prescrit pas de dimensions et de dispositions précises. Cela relève donc de l’appréciation du constructeur.