Connaissances des normes

L’armoire électrique pour une machine est-elle soumise à l’EN 61439-1 ou à l’EN 60204-1 ?

... Nous fournissons souvent à des constructeurs de machines des armoires électriques prêtes à l’emploi pour des machines. L’armoire électrique est-elle une combinaison de blocs logiques à basse tension selon l’EN 61439-1 ? Ou faut-il appliquer seulement l’EN 60204-1 ?


En principe, les normes ne sont pas obligatoires et représentent l’outil de base pour satisfaire aux prescriptions des directives.

Dans le cas décrit, il s’agit de la directive CEM ou de la directive basses tensions.

Il n’est pas possible de répondre simplement à la question. Nous avons utilisé deux situations en exemple :

1) Vous construisez uniquement l’armoire électrique (la conception électrique relève de votre client).
Dans ce cas, le client doit faire certifier l’armoire électrique avec la machine.
2) Si la conception électrique relève de votre société, la certification CE de l’armoire électrique doit avoir lieu chez vous et elle doit être livrée avec la déclaration de conformité conformément à la directive basses tensions et à la directive CEM. Vous POUVEZ appliquer toutes les normes pertinentes qui ont été publiées au Journal officiel de l’UE pour ces deux directives.

Il n’est pas possible de déterminer précisément, à distance, quelle norme entre en question pour l’installation décrite et pour les composants utilisés dans l’armoire électrique. Recommandation : un domaine d’application est défini dans chaque norme. Vous trouverez sur cette base pourquoi une norme a été appliquée (ou non appliquée).