Connaissances dans le domaine des normes

Existe-t-il une norme qui indique à combien peut se monter la vitesse réduite, par exemple d’une bande de convoyage, lorsque cette dernière n’est pas couverte ?

Réduction de sécurité de la vitesse et équipements et systèmes de manutention continue

La norme C EN 619:2002 pour les équipements et systèmes de manutention continue n’indique des vitesses que pour le cas où des personnes sont également transportées. Cela inclut :

Équipements et systèmes de manutention continue de transport :
Niveau du plancher : vitesse de transport de 0,3 m/s
0,3 m au-dessus du niveau du plancher : vitesse de transport de 0,15 m/s
Rampe pleine : vitesse de transport de 0,5 m/s

La VDI 2854 peut également être consultée sur la question de la réduction de sécurité de la vitesse.
Il y est décrit qu’une vitesse est considérée comme sûre
si la personne a le temps d’éviter un événement dangereux.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?