Mise en conformité en toute sécurité

Pour la simplification d’un circuit (conçu selon la cat. 4), peut-on monter en série autant de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence que possible ?

L’architecture de la catégorie 4 permet un montage en série de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence car
l’arrêt d’urgence est seulement un dispositif de protection secondaire.

On suppose que l’arrêt d’urgence est uniquement enclenché en cas de situation dangereuse et qu’un seul bouton-poussoir est alors enclenché.
Im Zuge der Gefährdungsbeurteilung nach Betriebssicherheitsverordnung muss der Betreiber festlegen, in welchen Abständen und in welcher Form die Sicherheitsfunktionen überprüft werden müssen.

Où est dans ce cas la limite ?
La limite est définie par le niveau de performance requis. Le résultat global se dégrade du fait du montage en série de plusieurs composants de sécurité. Si le montage en série des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence vous permet d’atteindre le PL requis, rien ne s’y oppose.

Chaque contact est-il considéré comme un SRP/CS au sens de la norme EN ISO 13849 ?
Dans l’évaluation de la sécurité, vous pouvez monter en série tous les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence. Il suffit donc d’installer un seul SRP/CS.
Mais comme décrit plus haut, le PL peut se dégrader du fait du montage en série. Dans ce cas, il peut être possible d’installer plusieurs SRP/CS.