Capteurs

Scrutateur laser de sécurité PSENscan

Comment commute-t-on entre les configurations de zones ?

Pour la commutation, il est possible d’utiliser actuellement jusqu’à 3 entrées digitales. Pour éviter des courts-circuits, etc., une seule entrée doit être positionnée sur 1. Il en résulte jusqu’à 3 configurations commutables. Avec le nombre maximal de configurations de zones, on ne peut utiliser aucune réinitialisation / redémarrage et aucune sortie d’alerte.

Avec les variantes ultérieures, jusqu’à 70 configurations commutables seront prises en charge.