Non, car le scrutateur laser de sécurité PSENscan ne doit être utilisé que dans une plage de températures de 0 à 50° C. Par ailleurs, la pluie peut entraîner des coupures indésirables.
Capteurs
Scrutateur laser de sécurité PSENscan
Le scrutateur laser de sécurité PSENscan est-il adapté à une utilisation permanente en extérieur ?
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?