Erreurs du PASmotion et du PScope

Lors de l’utilisation du PASmotion et du PScope, différentes erreurs peuvent se produire lorsque les deux appareils communiquent en même temps avec le contrôleur.

Le PASmotion et le PScope peuvent se figer au cours d’une utilisation inhabituelle, par exemple si un téléchargement est démarré pendant un enregistrement du PScope.