Dès qu’un module de communication est raccordé, l’appareil commute automatiquement sur cette interface lors du démarrage. Il est toutefois possible de basculer sur la clé USB à partir de l’afficheur.
Micro automates configurables
Systèmes de commande configurables PNOZmulti 2
Quelle interface est privilégiée lorsqu’un module de communication est raccordé à l’appareil de base PNOZ m B0 ?
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?