Si la sortie est commandée, la boucle de retour doit déjà être à l’état « 1 ». Après l’activation de la sortie, la boucle de retour doit retomber dans les 3 s.
Micro automates configurables
Micro automates configurables PNOZmulti
Comment fonctionne la surveillance de la boucle de retour avec les micro automates configurables PNOZmulti ?
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?