La lettre « P » à la fin de la désignation d’un appareil correspond à « pluggable » et concerne donc les variantes avec borniers débrochables.
Il existe deux variantes : les borniers à vis débrochables et les borniers à ressorts push in débrochables. On distingue les borniers à ressorts par la lettre « C » dans la désignation de l’appareil. Exemple : PNOZ X3P C.
Que signifie la lettre « P » à la fin de la désignation, par exemple, pour le PNOZ X3P ?
Relais de sécurité PNOZ X
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?