Systèmes de commande et de visualisation

Interfaces Homme Machine PMI

Est-il possible de convertir un projet PMI-PRO plus ancien dans Zenon à partir d’une version 7.00 ?

Oui, dans la mesure où le projet PMI-PRO dispose au moins de la version 5.50 SP7 et contient un protocole qui utilise aussi Zenon. L’éditeur doit démarrer dans le mode 32 bits.