Capteurs

Interrupteurs de sécurité mécaniques PSENmech

Quelle est la différence entre un verrouillage par ressort et un verrouillage magnétique ?

  • Les interrupteurs de sécurité mécaniques avec verrouillage par ressort sont verrouillés lorsque la bobine n’est pas alimentée en courant. Il s’agit dans ce cas d’un interverrouillage en toute sécurité.
  • Concernant les interrupteurs de sécurité mécaniques avec verrouillage magnétique, le verrouillage est actif lorsque la bobine est alimentée en courant. Il s’agit dans ce cas d’un dispositif d’interverrouillage.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?