Belgique | français

Sécuriser des zones dangereuses avec des équipements de protection électrosensibles

Quand est-ce que la sécurisation des zones dangereuses avec des équipements de protection électrosensibles est-elle appropriée ? Utilisez un EPES si vous ne voulez pas empêcher tout accès ou intervention dans la zone dangereuse, mais seulement couper le mouvement dangereux en toute sécurité. Dans ce cadre, le champ de protection est sécurisé par des capteurs optiques. Renseignez-vous sur les nombreuses possibilités d’utilisation !

Sécurisation des accès à des cellules robotisées

Sécurisation des accès à des cellules robotisées

Vous souhaitez sécuriser l’accès à votre cellule robotisée sans barrières de sécurité ? Les barrières immatérielles de sécurité sont essentiellement adaptées à un accès libre sans protecteurs mobiles. Elles surveillent l’entrée dans la zone dangereuse et coupent le robot en toute sécurité dès qu’elles détectent l’intrusion d’une personne. Le redémarrage du robot nécessite un acquittement via le système de commande.

Sécurisation sur plusieurs côtés des robots

Au lieu d’utiliser des enceintes de sécurité, il est possible de sécuriser les robots tout simplement en combinant une paire de barrières immatérielles avec deux poteaux avec miroirs. Les poteaux avec miroirs dévient les faisceaux lumineux des barrières immatérielles de telle sorte qu’une paire de barrières immatérielles suffit pour surveiller les trois côtés accessibles. Non seulement vous surveillez l’accès à la zone dangereuse en toute sécurité, mais vous gagnez en même temps de la place et réduisez les coûts et la durée de l’installation !

Cellules robotisées

Sécurisation des presses

Sécurisation des accès aux presses

Pour sécuriser des presses, il faut des barrières immatérielles robustes qui disposent d’un temps de réponse rapide et d’un niveau de performance élevé. Ayez recours aux barrières immatérielles avec protection des doigts afin de protéger vos collaborateurs contre des blessures causées par une presse ! Dès que les barrières immatérielles détectent un doigt dans leur champ de protection, la presse s’arrête en toute sécurité.

Sécurisation sur plusieurs côtés des lignes de presses

Régulièrement sur de grandes lignes de presses, on procède à des changements d’outils. Des outils sont par exemple retirés ou insérés dans la presse sur des rails. La zone d’insertion et de retrait doit donc être sécurisée. Gagnez de la place, réduisez les coûts et la durée de l’installation ! Pour ce faire, combinez tout simplement une paire de barrières immatérielles avec deux poteaux avec miroirs. Les poteaux avec miroirs dévient les faisceaux infrarouges des barrières immatérielles. Par conséquent, vous n’avez besoin que d’une paire de barrières immatérielles pour sécuriser les trois côtés à surveiller !

Sécurisation des lignes de presses

Sécurisation de l’espace des postes de travail situés à proximité

Sécurisation de l’espace des postes de travail situés à proximité

Si plusieurs postes de travail se trouvent à proximité les uns des autres, les barrières immatérielles peuvent se gêner mutuellement. Vous voulez empêcher un dysfonctionnement ? Utilisez donc les barrières immatérielles avec codage intégré ! Même si elles sont situées à proximité, les barrières immatérielles codées ne se gênent pas mutuellement. Cela s’applique en particulier si l’émetteur de la première paire de barrières immatérielles émet des faisceaux en direction du récepteur de la deuxième paire de barrières immatérielles. Dans ce cas, vous pouvez configurer les paires de barrières immatérielles avec des codes de faisceaux différents. Exemple : code A et code B.

Sécurisation des bandes de convoyage lors de l’alimentation / évacuation du matériel avec muting

Lorsque l’on charge et décharge du matériel par le biais d’un convoyeur, les barrières immatérielles avec muting permettent un fonctionnement optimal. C’est notamment le cas lors du transport de colis dans les centres logistiques ou les entrepôts. Avec un muting en L, le transport de matériel n’est possible que dans un sens (vers l’avant). Par le biais d’un muting en T, le matériel peut circuler dans les deux sens (vers l’avant et vers l’arrière).

Le colis est détecté par les capteurs de muting et peut traverser le champ de protection. Pendant ce temps, la lampe de muting est allumée. D’autre part, la vitesse du convoyeur est surveillée et les données sont transmises au système de commande.

Sécurisation des bandes de convoyage

Sécurisation de l’alimentation et de l’évacuation du matériel avec blanking

Sécurisation avec blanking

Comment masquer des objets qui émergent dans le champ de protection des barrières immatérielles ? Pour y parvenir, préférez l’utilisation de barrières immatérielles disposant d’un blanking fixe ou floating !

Le blanking fixe est nécessaire lorsque des objets franchissent en permanence le champ de protection, interrompant ainsi les faisceaux d’une barrière immatérielle. Le blanking floating est utilisé lorsque des objets émergent en permanence dans le champ de protection tout en se déplaçant de haut en bas comme un câble, interrompant ainsi certains faisceaux d’une barrière immatérielle. Le mouvement dangereux est alors stoppé avec les deux types de blanking lorsqu’une intervention a lieu dans le champ de protection en dehors de la zone interrompue.

Sécurisation des accès avec protection contre le contournement

Vous souhaitez sécuriser non seulement l’accès aux zones dangereuses mais aussi les zones dangereuses elles-mêmes ? Il vous faut donc un concept de sécurité avec une protection contre le contournement. Les barrières immatérielles mises en cascade sont parfaitement adaptées à cette application. Pour cela, reliez entre elles deux paires de barrières immatérielles à l’aide d’un câble de mise en cascade. Plusieurs barrières immatérielles mises en cascade forment un champ de protection continu et agissent comme une seule barrière. Avec une telle application, vous ne pouvez pas procéder à un acquittement pour empêcher le redémarrage d’un mouvement dangereux.

Sécurisation avec protection contre le contournement

Protection des applications dotées d’un espace restreint

Protection des applications dotées d’un espace restreint

Les barrières immatérielles étroites sont essentiellement adaptées à la protection des process de fabrication tels que la gravure ou le fraisage. En effet, chaque centimètre compte lors de la conception ! Les barrières immatérielles surveillent toute intervention dans la zone dangereuse sans prendre beaucoup de place. Lors de l’interruption du champ de protection, elles coupent en toute sécurité le mouvement des machines.

Mise en cascade linéaire pour les applications dotées d’un espace restreint

Vous exploitez des machines qui comportent des zones d’accès ouvertes telles que, par exemple, les installations CMS ? Vous disposez de peu de place pour monter les capteurs de sécurité ? Optez alors pour les barrières immatérielles étroites pour sécuriser votre machine ! Sur de longues machines, vous pouvez mettre en cascade les barrières immatérielles de façon linéaire à l’aide de câbles de mise en cascade et vous bénéficiez ainsi d’un champ de protection continu. Dès que les barrières immatérielles détectent une intervention dans le champ de protection, l’installation s’arrête en toute sécurité.

Sécurisation de la mise en cascade linéaire
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be