Belgique | français

Principes fondamentaux de la conception mécanique de sécurité des machines

Principes fondamentaux de la conception mécanique de sécurité des machines

Cinq étapes pour une conception de sécurité

La directive Machines définit dans son annexe I cinq étapes comme base pour des machines avec une conception dédiée à la sécurité :

1. Disposition concernant les limites d’une machine. Cela inclut son utilisation conforme aux prescriptions et chaque mauvaise application pouvant être prévue de façon raisonnable.

2. Identification des dangers pouvant provenir de la machine, et des situations dangereuses qui y sont liées.

3. Estimation du risque en prenant en compte la gravité des lésions possibles ou des atteintes à la santé, et la probabilité de leur occurrence.

4. Évaluation du risque afin de déterminer si une réduction du risque conformément à l’objectif de la directive est nécessaire.

5. Supprimer les dangers ou réduire, par l’application de mesures de protection, les risques liés à ces dangers qui se trouvent dans le classement déterminé au numéro 1.1.2 lettre b de la directive Machines.

À qui s’adresse la directive sur la conception de sécurité des machines ?

Le fabricant d’une machine doit par conséquent effectuer une appréciation du risque au sens de la directive Machines afin de pouvoir déterminer tous les dangers liés à sa machine. Il doit ensuite concevoir et construire la machine en tenant compte de son analyse.

Cette exigence s’applique également aux utilisateurs qui se présentent comme des fabricants au sens de la directive Machines. Ceci peut être le cas, par exemple, des machines installées en chaîne ou des machines transformées et modifiées de manière substantielle.

 

Évaluation et réduction du risque selon l’EN ISO 12100

L’EN ISO 12100 explique les méthodes de l’appréciation du risque. L’appréciation du risque est composée de l’analyse du risque et de l’évaluation du risque.

Norme Titre

L’EN ISO 12100

Sécurité des machines
Principes généraux de conception, évaluation et réduction du risque

 

Pour plus d’informations :

Le Manuel Sécurité des machines en version anglaise vous fournit des connaissances sur la sécurité des machines.

Manuel Sécurité des machines