Belgique | français

Protecteurs mobiles

Protecteurs mobiles

Les protecteurs mobiles sont généralement reliés mécaniquement au bâti de la machine ou à une partie fixe située à proximité de la machine. Le dispositif de protection peut être fixé à l’aide de charnières ou installé sur des rails. Ils peuvent être ouverts sans outil et sont uniquement efficaces s’ils sont fermés.

Dispositifs de verrouillage en tant que solution de sécurité

Les protecteurs mobiles peuvent être reliés à un dispositif de verrouillage. Un dispositif de verrouillage garantit par exemple, lors de l’ouverture d’un protecteur mobile, l’arrêt des fonctions dangereuses d’une machine et la prévention en toute fiabilité d’une mise en marche intempestive.

 

Normes pour les protecteurs mobiles

Norme Titre
EN ISO 14120

Sécurité des machines
Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles

EN ISO 14119

Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs – Principes de conception et de choix

 

Protection contre la (re)mise en marche intempestive d’une machine

Après le déclenchement d’un dispositif de protection, une machine ne doit pas redémarrer automatiquement lorsqu’il n’y a plus personne dans le champ de protection. Le redémarrage ne doit être possible qu’après acquittement sur un appareil de commande se trouvant en dehors de la zone dangereuse et avec un contact visuel sur ce dernier.

Cela est important, par exemple, si l’alimentation en énergie est rétablie suite à une coupure ou si un entraînement se met en marche de manière intempestive en raison de la défectuosité d’un système de commande.

 

Normes concernant la protection contre une (re)mise en marche intempestive

Norme Titre
EN 1037

Sécurité des machines
Prévention de la mise en marche intempestive

 

Vous souhaitez de plus amples informations ? Reportez-vous au chapitre 4.2.2! Le Manuel Sécurité des machines en version anglaise vous fournit des connaissances sur la sécurité des machines.

Manuel Sécurité des machines