Protecteurs fixes

Protecteurs fixes

Un protecteur fixe est une partie d’une machine qui, à l’aide d’un obstacle concret, garantit une protection. Le dispositif de protection peut être constitué entre autres d’une barrière de sécurité, d’une barrière ou d’un protecteur. Il peut être soudé, collé ou posé à l’aide de systèmes de fixation (boulons, rivets, etc.). Les protecteurs fixes restreignent physiquement l’accès à la machine.

Prescriptions pour les protecteurs fixes

Conformément aux prescriptions de la directive Machines, les protecteurs fixes doivent être fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu’avec des outils. Les systèmes de fixation doivent rester solidaires de la machine ou des dispositifs de protection après le démontage de ces derniers. Dans la mesure du possible, les protecteurs mobiles ne doivent pas pouvoir rester en place si on ôte leurs systèmes de fixation.

 

Alternatives aux dispositifs de protection

Dans la mesure où l’utilisation de protecteurs mobiles n’est pas possible ou judicieuse, on recourt à des solutions de systèmes de contrôle-commande. Si une personne s’approche d’une zone dangereuse, ces solutions coupent la machine ou la placent d’une autre manière dans un état de sécurité. Par ailleurs, il reste seulement les techniques de sécurité indicatives : le manuel d’utilisation ou un panneau apposé sur la machine, par exemple, avertit des dangers résiduels.

 

Normes pour les protecteurs fixes

Norme Titre
EN ISO 14120

Sécurité des machines
Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?