Belgique | français

Choix des dispositifs de protection

dispositifs de protection

Les dispositifs de protection sont nécessaires afin de protéger du mieux possible les hommes contre les dangers éventuels résultant d’une machine en fonctionnement. Il s’agit en premier lieu de clôtures ou de barrières qui restreignent physiquement l’accès à la machine. Toutefois, il n’est parfois pas possible ou judicieux de choisir ces dispositifs de protection fixes. Dans ce cas, il faut trouver les solutions de systèmes de contrôle-commande appropriées qui coupent une machine ou une partie de la machine lorsqu’une personne s’approche d’une zone dangereuse ou encore la placent d’une autre manière dans un état de sécurité.

Si ce type de protection est également exclu ou si des dangers potentiels subsistent malgré l’utilisation de ces mesures, le dernier recours est à chercher dans les techniques de sécurité indicatives : le manuel d’utilisation ou un panneau apposé sur la machine, par exemple, avertit des dangers résiduels.

Vous souhaitez de plus amples informations ? Reportez-vous au chapitre 4! Le manuel Sécurité des machines en version anglaise vous fournit des connaissances sur la sécurité des machines.

Manuel Sécurité des machines

Vue d’ensemble du secteur

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4