Belgique | français

Mise en conformité en toute sécurité

Une station d’épuration a été complétée par un convoyeur. Ce dernier se situe à côté d’une presse qui dispose d’un circuit d’arrêt d’urgence. L’installation peut-elle bénéficier d’un circuit d’arrêt d’urgence séparé ?

Question :

... Comment distingue-t-on que le commutateur d’arrêt d’urgence situé dans l’armoire électrique ne fait pas partie de la presse. Il est placé à env. 2 mètres de l’ouverture pour la maintenance de la presse.

Réponse :

On ne peut donner des indications détaillées que si la situation a été prise en considération sur place.

D’une manière générale, on peut toutefois affirmer que, dans un tel cas, l’exploitant de l’installation doit effectuer une évaluation des risques conformément au contrôle réglementaire. Cette évaluation prend également en compte l’arrêt d’urgence.

Il est très probable que l’arrêt d’urgence ne doive pas être obligatoirement installé en ligne. S’il devait y avoir un risque que cela provoque une confusion, il faudrait identifier l’arrêt d’urgence pour empêcher cette confusion.
Sachant que, dans le cas exposé, il ne s’agit pas d’un poste permanent et que l’on ne pénètre dans cette zone que pour effectuer des opérations de maintenance, cela n’est éventuellement pas nécessaire.