Belgique | français

Mise en conformité en toute sécurité

Faut-il en principe monter dans les nouvelles installations un appareil de commande d’arrêt d’urgence ou peut-on utiliser une « variante avec contacteur » ?

Question : Nous devons remplacer une armoire électrique d’un système de commande d’un ventilateur simple. Dans cette armoire électrique, la fonction d’arrêt d’urgence est réalisée avec un contacteur simple, comme cela était courant à l’époque, ce contacteur étant désactivé à partir du bouton-poussoir d’arrêt d’urgence. Un contact du contacteur désactive le système de commande. Faut-il prévoir un appareil de commande d’arrêt d’urgence dans l’installation nouvellement conçue, ou peut-on opter pour le même système qu’auparavant ? Faut-il en principe monter dans les nouvelles installations un appareil de commande d’arrêt d’urgence ou peut-on utiliser la « variante avec contacteur » dans les installations « simples » ?

Réponse : En principe, il est possible de réaliser une fonction d’arrêt d’urgence avec un bouton-poussoir qui agit directement sur un contacteur à contacts liés.
Néanmoins, le niveau de cette fonction de sécurité est limité à une valeur, par exemple, le niveau de performance c (conformément à la description de la question, on partira sur un système monocanal).
Dans la mesure où un niveau de performance c satisfait à la fonction de sécurité de manière appropriée, il ne faut pas obligatoirement utiliser un bloc logique de sécurité.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4