En plus des différentes catégories d’arrêt, la norme harmonisée EN ISO 13850 définit également les principes de conception correspondants concernant la couleur d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence. Un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence doit être clairement reconnaissable, bien visible et rapide à localiser. C’est pourquoi un arrêt d’urgence doit obligatoirement être rouge sur fond jaune.
Selon l’EN 60204-1:2019, 10.2 Organes de commande, le bouton-poussoir d’arrêt de zone doit être de couleur NOIRE, GRISE ou BLANCHE. En aucun cas sa couleur ne doit correspondre à celle d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence.
Remarque complémentaire :
L’EN 60204-1:2019 paragraphe 9.2.3 ARRÊT prévoit que les fonctions d’arrêt doivent être définies en raison de l’appréciation du risque et des exigences fonctionnelles de la machine.