Belgique | français

Sécurité de fonctionnement

Un tour sous-plancher semi-automatique peut-il exécuter l’usinage sans surveillance ? Ou existe-t-il une directive qui prescrit dans quel rayon l’utilisateur doit se trouver par rapport à la machine ?

Pour les machines mises sur le marché depuis 1995, la directive Machines s’applique. La directive Machines règle les exigences relatives à une machine.
Il faut entre autres réaliser une appréciation du risque.
L’appréciation du risque indique par exemple les dangers qui proviennent de la machine ainsi que les mesures de réduction du risque et les limites de la machine et de son utilisation conforme aux prescriptions.
Sur la base de cette appréciation, vous obtenez les exigences relatives à l’environnement d’utilisation de la machine et la nécessité de la présence d’un utilisateur sur place.

Les machines mises sur le marché avant 1995 doivent correspondre aux exigences du Décret n° 93-40.
Der Anhang 1 regelt die Mindestvorschriften für Arbeitsmittel.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4