Belgique | français

Sécurité de fonctionnement

À quel intervalle faut-il contrôler les équipements de protection électro-sensibles ?

La périodicité des contrôles / les intervalles de contrôle pour les équipements de protection électro-sensibles (EPES) doivent être définis par l’exploitant dans le cadre de l’évaluation des risques qu’il effectue conformément à la directive utilisateurs et au code du Travail. Un contrôle doit être réalisé par une personne compétente lors de la première mise en service, d’une remise en état, du montage et lors d’occasions particulières (exemple : déplacement).

Lors de la détermination de la périodicité des contrôles, il faut vérifier si l’équipement (EPES) est exposé à des influences provoquant des dommages susceptibles de compromettre la sécurité. Par ailleurs, les critères suivants ont également un impact sur la périodicité des contrôles :

  • conditions d’utilisation de l’EPES (temps d’utilisation par jour, charge)
  • remarques du fabricant
  • expérience avec le « comportement de défaillance » de l’équipement (EPES)
  • accidents ou accumulation de défauts sur des équipements comparables

Si les contrôles périodiques ne sont pas réglés autrement, par exemple par des règles techniques spéciales, on recommande un contrôle périodique par EPES 1x/an. Selon l’application et la « dangerosité » de la machine / l’installation, il faut raccourcir l’intervalle de contrôle à 1x/6 mois.