Belgique | français

Sécurité de fonctionnement

Quels dispositifs de sécurité peuvent être désactivés en vue de la mise en service ?

Nous avons souvent affaire à des installations laser à commande numérique et nous ne sommes pas sûrs de ce qui est autorisé ou non. Pour la mise en service de lasers, il faut par exemple ponter les mesures de protection contre les radiations. De même, l’habillage de protection des axes asservis doit être ouvert en vue de l’ajustement. Comment cela est-il compatible avec les exigences de la directive Machines ? Quelles mesures de sécurité peut-on ou doit-on prendre ?

La mise en service est une phase de vie dans laquelle il faut prendre en considération l’appréciation du risque. Lors de la mise en service, les fonctions de sécurité ne sont pas encore toutes mises en œuvre / installées.

Il n’existe pas de liste précisant quelles fonctions de sécurité peuvent ou non être désactivées pour la mise en service. Si les fonctions de sécurité n’existent pas encore ou si elles sont temporairement inactives, d’autres mesures doivent être prises. Celles-ci sont cependant spécifiques à l’installation et ne peuvent pas être définies systématiquement à distance.