Belgique | français

Sécurité de fonctionnement

Comment tester par exemple un PNOZ selon la norme EN ISO 13849-2 ? Est-il suffisant de déclencher la fonction d’arrêt d’urgence via un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence et de contrôler l’action de coupure du PNOZ ?

La norme EN ISO 13849-2 prévoit que l’ensemble de la fonction de sécurité soit testée. Cela signifie du capteur à l’actionneur. Les fonctions surveillées via le PNOZ n’ont pas besoin d’être contrôlées à nouveau séparément.

D’autre part, le contrôle réglementaire exige que le contrôle soit effectué par une personne qualifiée.

Personne compétente :

http://www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html