Belgique | français

Connaissances dans le domaine des normes

De quelles étapes est composée la validation conformément à l’EN ISO 13849-2 ?

Question : Sur le thème de la validation conforme aux normes des fonctions de sécurité : l’ISO 13849-2 mentionne de nombreuses procédures telles que l’analyse, le contrôle, la vérification et la validation. Comment peut-on en dériver une structure afin que le résultat représente une validation correcte ? Est-il vrai qu’il n’existe pas de validation « en soi », mais plutôt que la réalisation structurée et la documentation de l’ensemble des activités telles que le contrôle, l’analyse, le test de fonctionnement, etc. constituent la validation ?

Réponse : La validation conformément à l’EN ISO 13849-2 est constituée de différentes étapes qui dépendent de la complexité de l’application. La validation comprend ainsi la preuve quantitative rapportée aux fonctions de sécurité (vérification du niveau de performance), les tests fonctionnels, ainsi que d’autres analyses du fonctionnement et tests, notamment concernant la documentation.
Comme expliqué dans la question, la validation représente ainsi l’ensemble des différentes étapes d’analyse et de test de fonctionnement, avec documentation complète.