Quand un chemin de transport est-il considéré comme n’étant plus accessible ?

L’EN 619 montre un chemin de transport d’une zone non protégée dans une zone protégée (barrière de sécurité). Un tel chemin de transport est-il considéré comme n’étant plus accessible à partir d’un niveau de transport >/= 1 000 mm ? Ne faut-il pas une protection supplémentaire ici ?

supplémentaire ici ?

Contexte normatif :

Conformément à l’EN 619, on applique :

  • Si la hauteur d’un équipement ou système de manutention continue est d’au moins 1 m et que celui-ci est utilisé comme obstacle, il faut le fixer au sol et fermer les ouvertures sous le convoyeur.
  • S’il est prévisible que des équipements ou systèmes de manutention continue pourront être utilisés comme accès à la zone dangereuse, il faut compliquer l’accès en conformité avec l’appréciation du risque.

On applique alors l’EN ISO 13857. Conformément à l’EN ISO 13857, on applique :

Une note de bas de page dans les tableaux de l’EN ISO 13857 (contournement) renvoie à la situation suivante.

  • Les conceptions de moins d’un mètre ne sont pas prises en compte, car celles-ci n’empêchent pas suffisamment l’accès.
  • Les conceptions de moins de 1,4 m  ne doivent pas être utilisées sans mesure de protection supplémentaire.

 

Conclusion :

S’il faut prévoir que des équipements ou systèmes de manutention continue seront utilisés comme accès à la zone dangereuse, il faut prendre en considération cet emplacement dans l’appréciation du risque. Il faut alors prendre des mesures supplémentaires conformément au plan à 3 niveaux (l’ordre doit être respecté)

  1. Constructif
  2. Technique
  3. Informations à destination des utilisateurs

Les mesures peuvent inclure :

  •  Couvercles / barrière de sécurité
  •  Tunnel d’entrée
  •  Barrières immatérielles

Cela dépend néanmoins de chaque application. La tâche de la machine doit être garantie.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?