Pour la simplification d’un circuit (conçu selon la cat. 4), peut-on monter en série autant de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence que possible ?

L’architecture de la catégorie 4 permet un montage en série de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence car l’arrêt d’urgence est seulement un dispositif de protection secondaire.

On suppose que l’arrêt d’urgence est uniquement enclenché en cas de situation dangereuse et qu’un seul bouton-poussoir est alors enclenché. Au cours de l’évaluation des risques selon l’ordonnance sur la sécurité d’exploitation, l’exploitant doit déterminer à quels intervalles et sous quelle forme les fonctions de sécurité doivent être contrôlées.

Où est dans ce cas la limite ?
La limite est définie par le niveau de performance requis. Le résultat global se dégrade du fait du montage en série de plusieurs composants de sécurité. Si le montage en série des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence vous permet d’atteindre le PL requis, rien ne s’y oppose.

Chaque contact est-il considéré comme un SRP/CS au sens de la norme EN ISO 13849 ?
Dans le cadre de l’évaluation de la sécurité, vous pouvez monter tous les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence en série, ce qui signifie que vous ne devez créer qu’un seul SRP/CS.Toutefois, comme décrit plus haut, le niveau de performance PL peut se dégrader du fait du montage en série. Dans ce cas, il peut être possible de créer plusieurs SRP/CS.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?