Belgique | français

Mise en conformité en toute sécurité

Un sélecteur de mode de fonctionnement doit-il être soumis à une analyse de sécurité ?

Sur la base de la directive Machines 2006/42/CE ainsi que des normes pertinentes, un sélecteur de mode de fonctionnement doit toujours être présent si plusieurs modes de fonctionnement et / ou opérations de commande qui requièrent un niveau de sécurité différent sont possibles sur la machine / l’installation.

Il faut alors appliquer les exigences minimales suivantes pour le sélecteur de mode de fonctionnement :

  • une position de commutation ne doit permettre qu’un seul mode de fonctionnement
  • l’enclenchement du sélecteur de mode de fonctionnement seul ne doit pas déclencher le fonctionnement de la machine / l’installation
  • le mode de fonctionnement sélectionné doit être supérieur à toutes les autres fonctions de commande de la machine / l’installation, exception : arrêt d’urgence / coupure d’urgence

L’analyse de sécurité du sélecteur de mode de fonctionnement est clairement réglée par la directive Machines ainsi que par les normes pertinentes. Certaines normes spécifiques aux produits (normes C) constituent ici une exception. Toutefois, l’exigence « chaque position de commutation peut uniquement permettre un mode de fonctionnement » ne peut être réalisée que par une analyse de sécurité du sélecteur de mode de fonctionnement. Comme une commande standard ne peut pas être affectée à une catégorie de sécurité, l’analyse d’un sélecteur de mode de fonctionnement par une commande standard ne peut pas non plus être effectuée de manière dédiée à la sécurité.