Belgique | français

Mise à jour du firmware de la tête de station du PSS 4000

Exemple : mise à jour de la version 1.5.0 à la version 1.6.0 du firmware.

Exécuter la mise à jour du firmware de la tête de station du PSS 4000 :

  • Vérifiez si la carte microSD se trouve dans l’appareil PSS 4000.
  • Reliez directement votre PC à la tête de station PLC ou à la tête de station I/O.
  • Modifiez la plage des adresses IP de votre PC dans celle de l’appareil (Exemple PC :169.254.1.5 et PSS :169.254.1.1).
  • Branchez la tête de station du PSS 4000.
  • Démarrez le PAS4000.
  • Cliquez sur le bouton « Éditeur de réseau en ligne ».

 

  • Cliquez ensuite en haut à droite sur « Scanner le réseau ».
  • Le scannage peut durer un certain temps.
  • Maintenant vous voyez votre appareil. Si vous voyez des lumières clignotantes dans la ligne de l’appareil, vous avez une connexion correcte. C’est dans ces conditions qu’une mise à jour du firmware est possible !
  • Sélectionnez le bon fichier de firmware pour de la tête de station de votre PSS 4000 (Exemple : PSSu_H_PLC1_FS_SN_SD-1_6_0)
  • Pour continuer, cliquez sur « Ouvrir ».
  • Le fichier de firmware est en cours de chargement.
  • Cliquez sur « OK ».
  • Chargez le fichier ZIP du firmware pour la tête de station du PSS 4000.
  • Pour cela, faites un clic droit sur votre appareil.
  • Sélectionnez « Chargez le fichier de firmware ».
  • Démarrez la mise à jour du firmware.
  • Pour ce faire, cliquez une nouvelle fois sur votre appareil avec le bouton droit de la souris.
  • Sélectionnez « Exécuter la mise à jour du firmware ».

Downloads

  • Cliquez sur « Oui » pour continuer.
  • La mise à jour du firmware démarre.
  • Cette procédure peut durer un certain temps.
  • La mise à jour du firmware a été réalisée avec succès.

Téléchargements