Belgique | français

Micro automates configurables

Logiciels pour micro automates configurables

Dans le PNOZmulti Configurator, il est possible d’activer un temps de filtrage sur les entrées. À quoi sert ce temps ?

Si aucun temps de filtrage n’est activé, un changement d’état permanent se produisant plusieurs fois sur l’entrée en cas de contact à rebond serait possible. Ce changement d’état répétitif peut par exemple entraîner une activation partielle ; le système PNOZmulti détecte alors une erreur à l’entrée.

Si le temps de filtrage est activé et si le signal d’entrée passe de « 0 » à « 1 », le temps de filtrage commence. Pendant ce temps, le signal à l’état « 1 » sur l’entrée n’est pas encore traité dans le projet PNOZmulti. Au cours de ce temps, le contact peut par conséquent rebondir sur l’entrée sans générer un changement d’état. Après écoulement du temps de filtrage, l’état de l’entrée est une nouvelle fois contrôlé. Si un signal à l’état « 1 » est toujours présent sur l’entrée, ce signal est désormais traité dans le projet PNOZmulti. Ce temps de filtrage est réglable jusqu’à maximum 3 secondes.