Belgique | français

Systèmes de commande et de visualisation

Interfaces Homme Machine PMI

Est-il possible de convertir un projet PMI-PRO plus ancien dans Zenon à partir d’une version 7.00 ?

Oui, dans la mesure où le projet PMI-PRO dispose au moins de la version 5.50 SP7 et contient un protocole qui utilise aussi Zenon. L’éditeur doit démarrer dans le mode 32 bits.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4