Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Licence de base pour un utilisateur et un poste de travail. Licence utilisateur pour un poste de travail supplémentaire destiné au même utilisateur de la licence de base (prix réduit). Licence multi-utilisateur sous forme de licence d’entreprise pour plusieurs utilisateurs d’une même entreprise.

Licence de base pour un utilisateur et un poste de travail. Licence utilisateur pour un poste de travail supplémentaire destiné au même utilisateur de la licence de base (prix réduit). Licence multi-utilisateur sous forme de licence d’entreprise pour plusieurs utilisateurs d’une même entreprise.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

Basic Licence for PAScal

Basic licence for the software PAScal for use on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Comparaison Chargement

User Licence for PAScal

User licence for the software PAScal for use on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Comparaison Chargement

Multiuser Licence for PAScal

Multi user licence for the software PAScal for use on several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be