Ostfildern, Allemagne, 12 févr. 2020

Pilz présent au Salon de Hanovre 2020 (hall 9, stand D17) – « transformation industrielle » sécurisée et sûre !

Autour de la thématique « Soyez en sécurité et en sûreté avec Pilz », Pilz présente au Salon de Hanovre (du 20 au 24/04/2020) des solutions d’automatismes de sécurité, y compris le Motion Control avec sécurité intégrée pour la « transformation industrielle », qui tiennent compte à la fois des aspects de la sécurité des machines et la sûreté industrielle. L’accent est principalement mis sur le contrôle complet des accès : la société spécialisée dans les automatismes présente des concepts d’accès à la machine, avec lesquels elle peut être rendue « sécurisée et sûre ».

Des nouveautés sur les produits issus des domaines des micro automates configurables PNOZmulti 2, des capteurs PSEN ainsi que les systèmes de commande et de visualisation PMI (Pilz Machine Interface) complètent la présentation au salon. Ils adhèrent également à l’approche de la « transformation industrielle ». D’autre part, les visiteurs peuvent trouver plus que de simples informations sur le Pilz Motion Control (PMC) : Dans le simulateur de conduite interactif à six axes, expérimentez en direct l’interaction des servomoteurs Pilz, des variateurs de puissance Pilz et du Pilz Motion Control.

Le micro automate configurable prend en charge la sûreté industrielle et la sécurité
Dans la perspective d’une production en réseau, le thème des autorisations d’accès sécurisées est un élément essentiel. La version 10.12 du logiciel PNOZmulti Configurator permet désormais de raccorder jusqu’à quatre unités de contrôle PITreader à l’appareil de base PNOZ m B1 – et par conséquent de gérer les accès de manière exhaustive : ainsi, en association avec l’unité de contrôle du système de sélection du mode de fonctionnement et d’autorisations d’accès PITmode fusion en tant que solution, le PNOZmulti 2 prend en charge la validation simple, tout comme l’authentification pour des fonctions partielles ou pour la matrice complexe des autorisations hiérarchiques.
La gestion de la sélection du mode de fonctionnement est également un aspect essentiel de la « sécurité et sûreté ». Associé à l’unité de lecture PITreader, le PNOZmulti 2 a une double fonction : En plus du contrôle des accès, le micro automate configurable propose désormais des possibilités efficaces pour la sélection fonctionnelle et en toute sécurité du mode de fonctionnement. En effet, la sélection en toute sécurité du mode de fonctionnement sur les machines et les installations peut être facilement configurée à l’aide des nouveaux éléments de sélection (blocs fonctionnels) qui se trouvent dans le logiciel PNOZmulti Configurator. Pilz présente à Hanovre deux solutions d’application conviviales – soit par bouton-poussoir, soit par écran tactile. Les utilisateurs bénéficient de la sécurité et de la simplicité d’utilisation du contrôle des accès et d’une sécurité complète des machines.

Le PSENscan vous rend mobile
La surveillance productive et en toute sécurité des surfaces doit être prise en compte pour permettre la mobilité dans la production 4.0. Pilz présente également le scrutateur laser de sécurité PSENscan qui, en plus de la surveillance productive des surfaces, permet désormais une navigation dynamique des AGV. À l’aide du nouveau package ROS (Robot Operating System) pour la navigation dynamique, le scrutateur laser de sécurité guide les véhicules à guidage automatique, par exemple, en utilisant SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). En transférant les données de mesure des scrutateurs, les utilisateurs bénéficient d’une mise en œuvre plus dynamique et plus sûre des applications mobiles dans les environnements de production.

Le « brûleur » parmi les micro automates configurables
La sécurité dans les installations de chauffe doit à présent être redéfinie : à partir de la version 10.12 du logiciel PNOZmulti Configurator, le nouvel appareil de base PNOZ m B1 Burner des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 prend en charge la surveillance et en même temps la commande en toute sécurité des installations de chauffe. Le « Burner » est non seulement compatible avec la commande et la surveillance du brûleur, mais aussi de l’ensemble de l’installation de chauffe. Pour la première fois, un grand nombre d’applications avec des brûleurs peuvent non seulement être facilement configurées, mais les fonctions de sécurité liées à l’installation peuvent également être surveillées en même temps.

Une nouvelle dimension de la sécurité
La sécurité exige une certaine flexibilité en matière de conception : dans le domaine des capteurs, Pilz présente à Hanovre ses actionneurs innovants pour les capteurs de sécurité codés PSENcode. Avec seulement 3 mm, le nouveau PSENcode low profile actuator est actuellement le plus fin actionneur au monde. Il entre ainsi dans les plus petites dimensions, et plus particulièrement, s’adapte sur des applications avec du plexiglas. Les utilisateurs bénéficient de cette polyvalence : grâce à la technique à transpondeur RFID, il est possible d’obtenir une infraudabilité maximale dans un encombrement minimal, mais aussi une grande liberté de conception des machines.

Une visualisation plus performante
La visualisation professionnelle des machines et des installations est incontournable dans l’industrie moderne. Pilz propose dans ce cadre des solutions dans lesquelles les interfaces PMI deviennent le lien entre l’homme et la machine. Pour encore plus de performance dans ce domaine, la gamme de produits PMI est à présent complétée par les écrans PMIvisu v807 et PMIvisu v812. Ceux-ci complètent la gamme des écrans de visualisation de Pilz et offrent, avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz, une solution complète, y compris pour la visualisation basée sur internet. La nouvelle série performante se compose de l’écran robuste PMI v8 et du logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet.

L’Asie du Sud-Est à l’honneur
La plus grande puissance économique de l’Asie du Sud-Est est l’Indonésie, pays partenaire cette année du Salon de Hanovre. Depuis 2016, Pilz dispose également d’une filiale sur place : Depuis son siège à Singapour, Pilz South East Asia répond aux besoins de ses clients situés dans tous les pays de l’ANASE – y compris en Indonésie – avec sa propre organisation de vente et de prestations de services.
Dans l’espace économique en pleine croissance, les automatismes occupent une place de plus en plus importante et constituent ainsi le thème des automatismes de sécurité : « Nous sommes heureux de constater que l’intérêt pour nos prestations de conseil en matière de sécurité et d’ingénierie, par exemple, ne cesse de croître. Grâce à notre offre de formations et à nos prestations de services, nous aidons nos clients à mettre en œuvre les normes de sécurité appropriées pour leurs machines et leurs applications », déclare Mark Meng, Directeur Général de Pilz South East Asia.
Pilz expose dans le hall 9, stand D 17.

Pour plus d’informations : /de-INT/hannover-messe/index.html

La société basée à Ostfildern (Allemagne) et spécialisée dans les automatismes s’engage en 2020 au Salon de Hanovre à ce que vous « soyez en sécurité et en sûreté avec Pilz ». Au premier plan : des solutions innovantes pour toutes les industries. (Photo : Pilz GmbH & Co. KG)
La société basée à Ostfildern (Allemagne) et spécialisée dans les automatismes s’engage en 2020 au Salon de Hanovre à ce que vous « soyez en sécurité et en sûreté avec Pilz ». Au premier plan : des solutions innovantes pour toutes les industries. (Photo : Pilz GmbH & Co. KG)

La société basée à Ostfildern (Allemagne) et spécialisée dans les automatismes s’engage en 2020 au Salon de Hanovre à ce que vous « soyez en sécurité et en sûreté avec Pilz ». Au premier plan : des solutions innovantes pour toutes les industries. (Photo : Pilz GmbH & Co. KG)