Ostfildern (Allemagne), 14 févr. 2019

Technologie IO Link pour le PSSuniversal 2 – le lien pour une production en réseau

Pour la communication du système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 avec les capteurs et les actionneurs, Pilz propose le nouveau module maître IO Link PSS u2 ES 4 IOL. La technologie IO Link est standardisée dans le monde entier selon la CEI 61131-9. Elle permet un paramétrage automatisé ainsi qu’un diagnostic étendu des appareils au sens de l’industrie 4.0.

Le module maître IO Link PSS u2 ES 4 IOL peut être intégré dans les réseaux Profinet et EtherNet/IP à l’aide des têtes de station correspondantes. Le raccordement des appareils IO Link tels que les capteurs ou les actionneurs s’effectue via quatre ports IO Link du module maître sur le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2. Un module transfert jusqu’à 128 octets de données du process par communication point à point. Les données de process et des appareils sont disponibles dans le module maître de manière centralisée. En raison du diagnostic détaillé sur les appareils et le câblage, l’interface de données IO Link simplifie l’ensemble des travaux de maintenance.

Paramétrage efficace
La configuration du module maître est réalisée en toute simplicité à partir du logiciel PASconfig de Pilz. L’utilisateur peut sauvegarder les configurations des appareils de manière centralisée dans le module maître PSS u2 ES 4 IOL : Si on remplace un capteur, ses données sont transférées en toute simplicité sur le nouveau capteur et ne doivent pas être reparamétrées. En raison de ce paramétrage automatisé, l’exploitant gagne du temps. De plus, les erreurs sont limitées et la disponibilité de l’installation est augmentée. D’autre part, le module IO Link peut être remplacé pendant l’exploitation, ce qui réduit par ailleurs les temps d’arrêt.

Diagnostic intelligent
Une LED sur le module maître visualise le mode IO Link, l’état de fonctionnement ainsi que les erreurs sur le module. Le diagnostic étendu par la communication avec les appareils IO Link permet également de détecter les courts-circuits. Le module maître IO Link PSS u2 ES 4 IOL fournit les informations des appareils intelligents permettant de poursuivre le traitement pour une production en réseau et il peut à l’avenir prendre en charge des solutions pour une maintenance préventive.

Système d’entrées / sorties déportées pour la sécurité et le standard
Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 qui offre de la flexibilité, de l’ouverture et de la modularité, constitue une solution économique pour l’extension des périphéries. Les modules d’entrées / sorties sont d’utilisation universelle et identique pour les différents protocoles de sécurité. Grâce à l’architecture du système qui est composé de trois éléments, le système PSS u2 offre une grande convivialité lors de l’installation et de la maintenance. L’utilisation optimisée réduit les erreurs et apporte un gain de temps à l’utilisateur.

Pilz expose dans le hall 9, stand D 17. Complément d’informations ici

Avec le nouveau module maître IO Link PSS u2 ES 4 IOL, le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 peut désormais communiquer avec les capteurs et les actionneurs à partir de l’interface d’entrées / sorties standardisée dans le monde entier.
Avec le nouveau module maître IO Link PSS u2 ES 4 IOL, le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 peut désormais communiquer avec les capteurs et les actionneurs à partir de l’interface d’entrées / sorties standardisée dans le monde entier.

Avec le nouveau module maître IO Link PSS u2 ES 4 IOL, le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 peut désormais communiquer avec les capteurs et les actionneurs à partir de l’interface d’entrées / sorties standardisée dans le monde entier.