Ostfildern (Allemagne), 15 janv. 2019

Niveau de qualification pour le marquage CE « CECE – Certified Expert in CE Marking » le plus élevé

Pilz complète son offre de formations internationales en proposant une nouvelle formation certifiée par le TÜV. La nouvelle formation continue « CECE – Certified Expert in CE Marking (expert certifié en marquage CE) » fournit des connaissances approfondies sur toutes les étapes requises pour obtenir le marquage CE.

Toutes les machines qui ont été mises en circulation dans l’Espace économique européen pour la première fois après le 01/01/1995 sont soumises à la directive Machines (version actuellement en vigueur : 2006/42/CE) et doivent par conséquent porter le marquage CE – indépendamment du lieu de fabrication. La procédure d’évaluation de la conformité qui est effectuée dans ce cadre nécessite des connaissances détaillées sur les étapes requises.

Des connaissances complètes, concernant toutes les machines
La formation « CECE – Certified Expert in CE Marking (expert certifié en marquage CE) » dispense les connaissances nécessaires pour pouvoir procéder au marquage CE sur des machines nouvelles, existantes ou modifiées, conformément à la jurisprudence et aux normes en vigueur. Par conséquent, le programme s’adresse plus particulièrement aux fabricants de machines, aux importateurs et aux intégrateurs ainsi qu’aux personnes qui participent au processus CE en tant qu’exploitants.
La formation couvre la procédure complète d’accompagnement CE pour tous les types de machines – à l’aide d’un modèle de machine virtuelle, le chemin est indiqué clairement, de l’appréciation du risque au marquage CE. Les participants bénéficient de l’expérience pratique du formateur qui repose sur de nombreuses années et peuvent directement mettre en pratique leurs connaissances acquises grâce à des exemples d’applications détaillés et à leur participation aux ateliers pratiques au cours de la formation.

Reconnue à l’échelle internationale
La formation a une vocation internationale. Cela signifie que les filiales de Pilz forment uniformément les participants dans le monde entier dans la langue de leur pays.
À la fin du programme de formation, les participants passent un questionnaire à choix multiples. S’ils réussissent l’examen, les participants reçoivent le
certificat TÜV NORD de « CECE – Certified Expert in CE Marking », reconnu à l’échelle internationale.

Fixer des standards d’entreprise
La formation n’est pas uniquement pertinente pour les salariés de manière individuelle : les entreprises actives à l’échelon international peuvent instaurer la formation comme standard interne à leur entreprise. Elles créent ainsi à travers tous les sites un niveau uniforme en ce qui concerne la procédure de marquage CE et qui prend en compte les normes et directives en vigueur.

Avec la formation continue « CECE – Certified Expert in CE Marking », les participants atteignent le niveau de formation le plus élevé dans le domaine du marquage CE
Avec la formation continue « CECE – Certified Expert in CE Marking », les participants atteignent le niveau de formation le plus élevé dans le domaine du marquage CE

Avec la formation continue « CECE – Certified Expert in CE Marking », les participants atteignent le niveau de formation le plus élevé dans le domaine du marquage CE