Ostfildern (Allemagne), 29 mai 2018

Plus d’efficacité et une plus grande sécurité sur les presses ! - Pilz étend les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 en y ajoutant les modules de sorties statiques bipolaires PNOZ m EF 8DI2DOT

Le nouveau module de sorties statiques bipolaires PNOZ m EF 8DI2DOT, qui fait partie des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz, garantit une surveillance en toute sécurité des presses mécaniques Ainsi, il est possible de piloter en toute simplicité et sécurité des électrovannes de sécurité des presses, tout comme des actionneurs qui doivent être commutés de façon bipolaire. De ce fait, le fonctionnement des presses mécaniques est non seulement géré avec plus de sécurité mais aussi avec sensiblement plus de productivité.

Les nouveaux modules bipolaires apportent une assistance aux utilisateurs pour lesquels l’efficacité de leurs presses est essentielle.

Un module pour toutes les fonctions de sécurité
Plusieurs fonctions – une solution : Le nouveau module de sortie statique bipolaire dispose de deux sorties statiques de sécurité qui servent à commander des électrovannes de sécurité des presses ou d’autres actionneurs qui doivent être commutés de façon bipolaire. Les huit entrées du nouveau module peuvent être configurées avec un temps de filtrage personnalisé pour permettre un fonctionnement sans perturbations avec différents signaux d’entrées. En fonction de l’application, on atteint PL e selon la norme EN ISO 13849-1 ou SIL CL 3 selon la norme CEI 62061. En association avec l’un des appareils de base PNOZmulti 2, il est ainsi possible, avec le nouveau module de sorties statiques PNOZ m EF 8DI2DOT, de surveiller en toute sécurité les fonctions de sécurité d’une presse complète.

Une multitude de blocs « presses »
Des blocs de presses homologués dans le logiciel PNOZmulti Configurator facilitent l’utilisation et la rendent économique. La configuration des modes de fonctionnement tels que le mode réglage, le mode automatique et le mode coup par coup, la surveillance d’une boîte à cames mécanique ou de systèmes de protection est tout aussi possible que le contrôle du déroulement pour la surveillance du transfert mécanique de la force de la rupture d’arbre, la commande de l’électrovanne de sécurité des presses ainsi que le déclenchement de la course à l’aide d’une commande bimanuelle. Des temps d’ingénierie écourtés lors de la planification et de la création de projets contribuent à gagner du temps et à réduire les coûts.

Des tests impulsionnels partout, même dans le cas des applications plus complexes
Un programme du module autonome mIQ par module d’extension est configuré dans le logiciel avec des réglages affinés spécifiques aux modules et 256 lignes de liaisons supplémentaires. Le programme utilisateur est alors constitué d’un programme principal et d’un ou de plusieurs programmes de modules. La configuration des éléments de presses est effectuée directement dans le programme du module, le traitement du programme se déroule ensuite de manière décentralisée dans le module, ce qui permet d’atteindre un temps de cycle nettement réduit d’env. 3 ms.
La commande des sorties est très rapide, permettant des temps de réponse < 8 ms. Par conséquent, les presses peuvent être commutées plus rapidement, ce qui augmente la sécurité des utilisateurs.

Complément d’informations sur les modules d’extension pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2

Le nouveau module de sorties statiques bipolaires PNOZ m EF 8DI2DOT, qui fait partie des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, garantit la sécurité d’une presse complète.
Le nouveau module de sorties statiques bipolaires PNOZ m EF 8DI2DOT, qui fait partie des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, garantit la sécurité d’une presse complète.

Le nouveau module de sorties statiques bipolaires PNOZ m EF 8DI2DOT, qui fait partie des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, garantit la sécurité d’une presse complète.