Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 6 mars 2018

Pilz sera présent au Salon de Hanovre 2018, hall 9, stand D17 – la modularité au service de l’usine du futur

Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », Pilz présentera au Salon de Hanovre, qui se tiendra du 23 au 27 avril 2018, des solutions d’automatismes innovantes destinées à l’usine du futur. Cette année, le thème central du salon est le « système modulaire pour protecteurs mobiles ». Dans ce contexte, Pilz présentera sa nouvelle variante du système pour protecteurs mobiles PSENmlock optimisée pour l’Industrie 4.0. Par ailleurs, l’expert en automatismes dévoilera des nouveautés dans les secteurs des techniques de commande et du Motion Control. De plus, la collaboration homme / robot en toute sécurité sera à l’honneur sur le stand de Pilz.

Avec le « système modulaire pour protecteurs mobiles », il est possible de créer des solutions personnalisées pour protecteurs mobiles, pour chaque application. Pour y parvenir, Pilz propose différents composants pouvant être combinés de manière flexible en fonction des exigences. Au cœur du système figurent les capteurs pour protecteurs mobiles PSENslock et PSENmlock.

Solution pour protecteurs mobiles 4.0
La nouvelle variante du système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock avec montage en série permet une installation économique grâce à une réduction des opérations de câblage. Il existe un système de déblocage à des fins d’évacuation sous forme de deux variantes proposées en tant qu’accessoires en option. Le Safety Device Diagnostics (SDD) permettant un diagnostic détaillé complète la solution pour protecteurs mobiles. Avec le SDD, l’interverrouillage de différents capteurs en série peut être commandé de manière ciblée pour la première fois, allant tout à fait dans le sens de la modularité requise par l’Industrie 4.0. Les visiteurs du salon pourront découvrir le système pour protecteurs mobiles PSENmlock directement sur le stand de Pilz.

Autre ajout à l’ensemble des solutions qui sera présenté à Hanovre : la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox pour une commande simple des systèmes pour protecteurs mobiles. Celle-ci permet d’initier des commandes telles que l’activation, l’arrêt ou l’acquittement des machines ou installations. Les variantes préconfigurées offrant différentes combinaisons de boutons-poussoirs, de commutateurs à clé et de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence garantissent une flexibilité maximale pour des applications spécifiques. Plus particulièrement en association avec les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock et PSENslock, le PITgatebox constitue une solution pour protecteurs mobiles modulaire et personnalisée d’un même fournisseur.

Une passerelle de données pour l’usine en réseau : sécurité et sûreté
Outre la modularité, c’est la sécurité qui doit contribuer à assurer la protection et la disponibilité indispensables au sein de l’usine intelligente. À Hanovre, Pilz présentera l’ensemble de son approche en matière de sécurité et de sûreté. Nouveauté dans ce domaine : la solution matérielle Pilz SecurityBridge qui agit comme un pare-feu. Avec elle, Pilz propose pour les micro automates configurables PNOZmulti et le système d’automatismes PSS 4000 une protection efficace contre les attaques basées sur le réseau et les accès non autorisés au réseau.
Outre la sûreté, les utilisateurs profitent d’une disponibilité accrue de l’installation, car seules les données indispensables (données de configuration et du process autorisées) sont transférées.

La gamme de produits PNOZmulti 2 accroît l’étendue de ses fonctions
À l’occasion du Salon de Hanovre, Pilz présentera deux nouveaux modules pour les micro automates configurables PNOZmulti 2 : le premier pour la surveillance en toute sécurité des applications avec des presses, le deuxième pour la surveillance en toute sécurité des valeurs de process.
Afin d’illustrer la surveillance en toute sécurité des presses mécaniques, Pilz présentera son nouveau module de sorties statiques bipolaires PNOZ m EF 8DI2DOT sur son stand. Autre avantage non négligeable, un programme modulaire autonome (mIQ) configurable est exécuté en local sur le module de presse pour offrir des temps de cycle plus rapides, permettant de profiter de temps de réponse très courts.

Parallèlement, le nouveau module d’entrées analogiques de sécurité PNOZ m EF 4AI vient étoffer la gamme des micro automates configurables de sécurité. Première mondiale dans ce domaine : des fonctions arithmétiques telles que la détermination de la valeur moyenne ou le calcul de la pression différentielle facilitent la mise en œuvre lors de configuration des valeurs analogiques, contribuant ainsi à un diagnostic plus clair.
Le module se charge de la surveillance en toute sécurité des valeurs de process. Il détecte et surveille les process tels que la pression, la température, le niveau de remplissage ou la vitesse et la traction des câbles en toute sécurité jusqu’à PL e ou SIL CL 3.

Gestion simplifiée de l’énergie d’entraînement
Autre nouveauté dans la gamme de produits d’entraînement du spécialiste des automatismes d’Ostfildern : l’accumulateur d’énergie PMCenergy SD. Associé aux variateurs de puissance PMCprotego D et PMCtendo DD5 de Pilz, il permet d’économiser de l’énergie. Pour cela, il récupère l’énergie de freinage générée et la stocke sans rétroaction sur le réseau. Les circuits intermédiaires des variateurs de puissance pouvant être reliés en toute simplicité, un seul accumulateur d’énergie suffit pour chaque groupe d’axes. Des modules supplémentaires sont également disponibles pour l’accumulateur d’énergie PMCenergy SD afin d’étendre en toute simplicité la capacité accumulée. L’utilisateur profite ainsi d’une solution non seulement économique, mais également adaptable en toute flexibilité, même sur les machines et installations de grande taille.

Une robotique sécurisée
Jusqu’à récemment, les robots capables de remettre en toute sécurité des objets entre les mains des humains appartenaient encore au domaine de la science-fiction. À Hanovre, Pilz montrera non seulement que la collaboration homme / robot en toute sécurité (CHR) est possible, mais expliquera également quelles étapes il convient de respecter sur la voie de la certification CE des applications avec des robots. Dans ce contexte, Pilz présentera également sa gamme complète de prestations de services destinée à la collaboration homme / robot.

À la découverte de la filiale mexicaine de Pilz
Avec 40 filiales, Pilz est présent dans le monde entier, y compris au Mexique, le pays partenaire du Salon de Hanovre cette année. Les prestations de services constituent une grande partie de l’activité de cette filiale de Pilz implantée depuis 1999 à Tlalneplanta à proximité de Mexico. Des clients renommés issus de différents secteurs, parmi lesquels l’automobile, l’agroalimentaire, la santé et l’hygiène, mais également l’industrie pharmaceutique, celle du papier et la métallurgie, font appel au savoir-faire et à l’expérience de Pilz.
« Le Mexique est attractif pour les entreprises et les investisseurs allemands. Là-bas, nous nous concentrons sur des solutions complètes pour la modernisation des machines et plus particulièrement des presses », explique Samuel Cruz, directeur de Pilz de México depuis 2015.

Pilz exposera dans le hall 9, stand D 17. Vous trouverez un complément d’informations ici

La modularité au service de l’usine du futur : à l’occasion du Salon de Hanovre, Pilz exposera ses solutions d’automatismes innovantes pour l’interverrouillage des protecteurs mobiles, parmi lesquelles des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles et des capteurs
La modularité au service de l’usine du futur : à l’occasion du Salon de Hanovre, Pilz exposera ses solutions d’automatismes innovantes pour l’interverrouillage des protecteurs mobiles, parmi lesquelles des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles et des capteurs

La modularité au service de l’usine du futur : à l’occasion du Salon de Hanovre, Pilz exposera ses solutions d’automatismes innovantes pour l’interverrouillage des protecteurs mobiles, parmi lesquelles des systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles et des capteurs

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be