Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 2 nov. 2017

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 maintenant avec la communication via le SafetyNET p – connexion sécurisée dans le système

Les micro automates configurables PNOZmulti 2 de Pilz peuvent désormais être reliés via Ethernet en temps réel de sécurité SafetyNET p. Il est possible de relier jusqu’à 16 appareils de base à partir des modules d’extension PNOZ m EF SafetyNET. Cela permet une liaison et un transfert de données sécurisés entre les micro automates configurables. La configuration d’un réseau s’effectue avec le logiciel PNOZmulti Network Editor. Les projets sont de ce fait facilement configurables. D’autre part, il est également possible de relier au réseau les systèmes PNOZmulti et PNOZmulti Mini à partir des modules Multi-Link.

Jusqu’à 16 systèmes PNOZmulti 2 peuvent être mis en œuvre en topologie linéaire. Une connexion rapide des données se caractérise par une interface de données clairement structurée dans laquelle sont configurés 128 bits d’entrées et 32 bits de sorties. Des données 32 bits sont échangées via une interface RTFL. Cela permet des temps de cycle courts dans l’application et une mise en réseau sécurisée des installations modulaires en toute simplicité.

Modules pour tous les systèmes et pour toutes les tailles
Pour les appareils de base PNOZ m B0 ou PNOZ m B1 des micro automates configurables PNOZmulti 2, il faut utiliser par appareil de base uniquement un module d’extension de sécurité PNOZ m EF SafetyNET pour la communication. Les appareils de base peuvent être combinés librement.
Les utilisateurs ont par conséquent besoin de moins de modules d’interfaces et la structure reste claire. Même les grandes installations peuvent de ce fait être réalisées rapidement et simplement.
Grâce aux modules d’extension Multi-Link, il est par ailleurs possible de relier au réseau les appareils de base PNOZmulti et PNOZmulti Mini, à partir de la liaison des appareils de base des micro automates configurables PNOZmulti 2. Ainsi, les parties d’installations existantes peuvent être étendues rapidement au réseau SafetyNET.

La communication des projets est maîtrisée
Il est possible de connecter entre elles toutes les données en toute simplicité à partir du logiciel PNOZmulti Network Editor qui démarre directement dans le PNOZmulti Configurator : cela permet de créer aussi bien la configuration d’un réseau SafetyNET p que le couplage de projets. Après avoir été récupéré dans les systèmes PNOZmulti, le réseau SafetyNET p est prêt à l’emploi et sécurise les machines et les installations jusqu’au niveau de sécurité PL e / SIL CL 3.

Complément d’informations sur le produit dans l’Eshop, PNOZmulti 2 – Modules de communication

Pilz expose dans le hall 9, stand 370. Pour plus d’informations : www.pilz.com/sps-ipc-drives

Les micro automates configurables PNOZmulti 2 disposent désormais du module d’extension PNOZ m EF SafetyNET pour la communication en toute sécurité des données via le SafetyNET p.
Les micro automates configurables PNOZmulti 2 disposent désormais du module d’extension PNOZ m EF SafetyNET pour la communication en toute sécurité des données via le SafetyNET p.

Les micro automates configurables PNOZmulti 2 disposent désormais du module d’extension PNOZ m EF SafetyNET pour la communication en toute sécurité des données via le SafetyNET p.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be