Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 10 avr. 2017

Le nouveau système de mesure de force et de pression PROBms garantit la sécurité conforme aux normes de la collaboration homme / robot (CHR) – une location sûre pour la CHR !

Avec le nouveau système de mesure de force et de pression PROBms disponible à la location, Pilz propose désormais un package complet pour la validation des collaborations homme / robot (CHR) conformément à l’ISO/TS 15066. Le PROBms permet ainsi de mesurer avec précision et donc de valider les valeurs seuils de force et de pression prescrites par l’ISO/TS pour le mouvement du robot. Un logiciel utilisateur et une formation sur le produit viennent compléter le package. Le concept de location disponible dans le monde entier garantit l’utilisation d’un système de mesure toujours d’actualité par les utilisateurs. Le PROBms assure une meilleure productivité et une plus grande sécurité des applications CHR.

Le PROBms est adapté à toutes les applications CHR conformément à l’ISO/TS 15066, dans lesquelles les hommes et les robots partagent un espace de travail. Cela inclut par exemple les applications Pick & Place dans l’industrie automobile et électrique.

Louer au lieu d’acheter, pour encore plus de sécurité
Le système de mesure de force et de pression PROBms est disponible à la location auprès de Pilz dans le monde entier. Le concept de location inclut la maintenance, le calibrage et des mises à jour régulières, de telle sorte que les utilisateurs disposent d’un système de mesure toujours fonctionnel et techniquement actuel. Vous pouvez ainsi réaliser à tout moment et de manière autonome les nouvelles mesures nécessaires en cas de modification du processus CHR. Cela augmente la disponibilité des applications avec des robot et, par là même, la productivité de ces dernières.

Pack sérénité complet pour des CHR en toute sécurité
Le système de mesure de force et de pression PROBms contient, en plus de l’appareil de mesure PROBmdf, les films de mesure de pression nécessaires, le scanner, neufs ressorts avec différentes constantes de force pour réajuster les diverses parties du corps ainsi que le logiciel pour la commande de l’appareil de mesure et l’établissement du protocole des mesures. L’ensemble comprend par ailleurs une formation sur le produit d’une durée d’un jour et un package de service après-vente complet avec maintenance, calibrage et mises à jour du logiciel.

« Collisions » conformes aux normes avec le PROBms
Pour la CHR, la spécification technique ISO/TS 15066 prescrit une mesure de la force et de la pression du mouvement du robot.
Pour cela, la spécification technique fournit pour chaque partie du corps des indications sur les valeurs seuils correspondantes en cas de collision entre l’homme et la machine. Si l’application reste au sein de ces limites pendant une collision entre l’homme et le robot, elle est alors conforme aux normes. Avec le nouveau système de mesure de force et de pression, ces valeurs peuvent pour la première fois être saisies avec précision, « de manière adaptée à l’industrie », et être prises en compte lors du paramétrage d’applications CHR. Cela augmente sensiblement la sécurité de l’utilisateur de ces applications.
Pilz expose dans le hall 9, stand D17. Pour plus d’informations sur la participation de Pilz au salon, cliquez sur : www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Le nouveau système de mesure de force et de pression PROBms de Pilz sert à la preuve de la conformité des exigences de sécurité avec les normes en vigueur pour la CHR, ici conformément à l’ISO/TS 15066.
Le nouveau système de mesure de force et de pression PROBms de Pilz sert à la preuve de la conformité des exigences de sécurité avec les normes en vigueur pour la CHR, ici conformément à l’ISO/TS 15066.

Le nouveau système de mesure de force et de pression PROBms de Pilz sert à la preuve de la conformité des exigences de sécurité avec les normes en vigueur pour la CHR, ici conformément à l’ISO/TS 15066.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be