Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 20 mars 2017

Contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 de Pilz avec une nouvelle sortie analogique

Le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 qui fait partie de la famille de produits Blocs logiques de sécurité PNOZsigma, dispose désormais à partir de la version 3.0 d’une sortie analogique configurable qui rend le diagnostic plus convivial. Le PNOZ s30 de Pilz surveille en toute sécurité l’arrêt de rotation, la vitesse de rotation, la plage de vitesses de rotation, le sens de rotation et la rupture d’arbre jusqu’à la catégorie de sécurité maximale PL e/SIL CL 3.

Un travail sécurisé avec un protecteur mobile ouvert, des temps de montage réduits et un accès rapide à la machine après le déclenchement de l’arrêt de rotation constituent des avantages essentiels pour l’utilisateur du PNOZ s30. Le PNOZ s30 est adapté à tous les systèmes d’entraînement et de retour de position moteur ainsi qu’aux capteurs de proximité que l’on trouve couramment sur le marché.

Commuter avec plus de sécurité – augmenter la productivité
La nouvelle sortie analogique poursuit la vitesse de rotation mesurée en toute sécurité en tant que signal proportionnel de 0 à 20 ou 4 à 20 mA sur le système de commande API permettant ainsi une utilisation directe de la vitesse de rotation pour la surveillance du process. La vitesse de rotation surveillée en toute sécurité peut être affichée et retracée directement sur les terminaux de commande et les appareils de visualisation, par exemple sur les terminaux de commande PMI (Pilz Machine Interface) de Pilz. Le PNOZ s30 affiche également les dépassements de valeurs limites supérieures et inférieures définies par un signal de sortie de sécurité. On évite ainsi les procédures de coupure inutiles et la productivité augmente.

Mise en service : logiquement plus rapide
Il est possible de relier ensemble par des fonctions logiques ET et OU jusqu’à trois fonctions de sécurité comme par exemple le « maintien de l’arrêt de sécurité » ou la « surveillance de sécurité de la vitesse », ET/OU pouvant être combinés. Cela réduit les erreurs potentielles de câblage et permet une mise en service plus rapide.

Même les « freinages lents » sont sous contrôle en toute sécurité
D’autre part, la surveillance de la rupture d’arbre du contrôleur de vitesse de rotation s’active déjà avec une fréquence de 10 mHz contre 70 mHz précédemment. En plus de la vitesse normale, cela permet également de surveiller des applications avec des vitesses de rotation extrêmement lentes.

La configuration en un tour de main
La commande du PNOZ s30 s’effectue en toute convivialité via un bouton rotatif (« push and turn »). Associée à l’écran avec éclairage, on obtient un gain de temps lors de la mise en service et du remplacement d’un appareil. Par ailleurs, l’écran affiche les valeurs seuils paramétrées, les paramètres ainsi que la vitesse de rotation actuelle.
Lorsqu’un seuil de commutation d’alerte défini est atteint, le contrôleur de vitesse de rotation émet une mise en garde.

Une surveillance globale du mouvement
Pilz propose une large gamme en ce qui concerne la surveillance de la vitesse de rotation : le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 est un produit autonome destiné à la surveillance de la vitesse de rotation. S’il faut surveiller d’autres fonctions de sécurité dans l’application, on utilise les modules Motion Monitoring des micro automates configurables PNOZmulti. Si des temps de réponse courts, des fonctions de sécurité étendues comme par exemple les fonctions de freinage de sécurité avec des axes verticaux, sont nécessaires, Pilz propose une solution de sécurité intégrée dans l’entraînement PMC. Pour surveiller la vitesse de rotation dans des machines en ligne, on utilise le système d’automatismes PSS 4000 pour la sécurité et le standard.

Complément d’informations sur le produit sur www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
Pilz expose dans le hall 9, stand D 17. Pour plus d’informations: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

À partir de la version 3.0, le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 qui fait partie de la famille de produits Blocs logiques de sécurité PNOZsigma de Pilz, dispose d’une nouvelle sortie analogique permettant d’obtenir un diagnostic convivial.

À partir de la version 3.0, le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 qui fait partie de la famille de produits Blocs logiques de sécurité PNOZsigma de Pilz, dispose d’une nouvelle sortie analogique permettant d’obtenir un diagnostic convivial.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be