Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 23 févr. 2017

Pilz présente sa nouvelle gamme de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence PITestop active, disposant d’une activation intelligente – une économie d’énergie

Avec le PITestop active, Pilz propose une nouvelle gamme de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence avec activation électrique. Ils signalent, par leur éclairage, s’ils sont activés ou non. Ainsi, vous garantissez plus de flexibilité et de modularisation tout à fait dans l’esprit de l’Industrie 4.0. Les utilisateurs profitent par ailleurs d’une réduction des dépenses énergétiques : en effet, il n’est plus nécessaire de maintenir sous tension une installation complète pour pouvoir conserver la fonction d’arrêt d’urgence.

Le PITestop active présente des avantages pour les installations et les parcs machines dans lesquels des parties d’installations sont déplacées : il permet d’activer ou de désactiver en toute sécurité les parties d’installations en fonction des besoins conformément à l’ISO 13850. En interaction avec les systèmes de commande PNOZmulti de Pilz, qui sont d’ores et déjà compatibles avec l’architecture modulaire des installations, il est possible de mettre en œuvre en toute simplicité des solutions d’amélioration telles que l’exige avant tout l’usine intelligente. Le PITestop active existe en différentes variantes pour le montage sur pupitre et la pose sur machine : la variante montage sur pupitre avec la classe de protection IP65 et la variante pose sur machine avec raccordement M12.

Plus de liberté lors de la conception
Le PITestop active dispose d’une activation électrique et est intégré à cette fin dans le circuit de sécurité. L’arrêt d’urgence ne doit par ailleurs plus être désactivé manuellement. Cela permet de gagner du temps. D’autre part, il n’est désormais plus nécessaire de conserver les pupitres de commande en lieu sûr, il suffit juste de les désactiver en toute sécurité, ce qui augmente la sécurité. Le parc machines est également plus flexible avec le PITestop active et le mode de fonctionnement des machines en ligne peut être modifié plus rapidement : du mode semi-automatique qui comprend de nombreux modules individuels au mode entièrement automatique avec lequel chaque arrêt d’urgence agit sur l’ensemble de la ligne.

Arrêt d’urgence à éclairage intelligent
Il permet de supprimer ou d’ajouter des parties d’installations : les parties des machines inactives peuvent ainsi être coupées tout en diminuant les coûts et les dépenses énergétiques – sans recouvrement des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence inactifs. Par ailleurs, une affectation rapide et claire est possible en cas d’urgence sachant que, après activation du PITestop active, cet état s’affiche par un clignotement permanent. Cela accélère la remise en service des machines et installations et augmente par conséquent leur disponibilité.

Arrêt d’urgence de sécurité conforme à la directive Machines
Le PITestop active répond aux exigences de la norme ISO 13850 qui a été révisée : la directive Machines impose des exigences particulièrement élevées en termes d’identification claire et de disponibilité d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence sur une machine. Jusqu’à présent, un arrêt d’urgence inactif devait être recouvert afin d’exclure toute confusion en cas de danger. Dans la pratique, cela pouvait difficilement être mis en œuvre dans certains cas. Maintenant, l’ISO 13850 qui a été révisée, propose de nouvelles possibilités de conception. Pour la première fois, cette norme spécifie que même pour les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence, un troisième état « inactif » est défini. L’éclairage auto-contrôlé de sécurité émis par les boutons-poussoirs permet désormais une activation en toute sécurité.

Vous trouverez un complément d’informations sur le produit en cliquant sur : https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

Avec le PITestop active, Pilz propose une nouvelle gamme de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence avec activation électrique. Ils signalent, par leur éclairage, s’ils sont activés ou non. Photo : Pilz GmbH & Co. KG

Avec le PITestop active, Pilz propose une nouvelle gamme de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence avec activation électrique. Ils signalent, par leur éclairage, s’ils sont activés ou non.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be