Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 7 mars 2017

Pilz au Salon de Hanovre 2017 – hall 9, stand D17

Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », Pilz présente au Salon de Hanovre qui se tiendra du 24 au 28 avril 2017, des solutions par secteurs d’activités, des nouveautés sur les produits et des prestations de services pour des solutions complètes pour les automatismes. Des nouveautés innovantes dans les domaines de la collaboration homme / robot (CHR) et des capteurs ainsi que pour l’usine intelligente sont au cœur de notre participation au salon cette année.

Les domaines des systèmes de contrôle-commande et du Motion Control, ainsi que les systèmes de diagnostic et de visualisation et les logiciels correspondants seront également présentés au salon.

Solutions complètes pour sécuriser les applications avec robots
Une véritable CHR ne nécessite aucune barrière de sécurité entre l’homme et le robot. Pilz montre sur son stand comment cela peut être mis en œuvre en toute sécurité en prenant l’exemple du principe de la limite de la puissance et de la force et en se servant totalement de produits de la gamme Pilz conçus pour la sécurisation des applications CHR. Deux nouveaux produits sont utilisés pour une CHR en toute sécurité. Avec le système de mesure de force et de pression innovant PROBms, Pilz propose un package complet pour la validation des applications CHR. Le kit contient un appareil de mesure de collision conformément à l’ISO/TS 15066. On peut se procurer le système de mesure de force et de pression à l’échelon international sur la base d’un contrat de location. Grâce à une mesure précise disponible à tout moment, la productivité et la fiabilité des applications CHR peuvent être augmentées.
Le nouveau scrutateur laser de sécurité PSENscan constitue également une aide pour les utilisateurs d’applications avec des robots : en particulier dans les applications avec des zones dangereuses qui présentent une mauvaise visibilité, des personnes peuvent facilement passer inaperçues. Contrairement à la sécurisation par barrière immatérielle, le PSENscan surveille en permanence l’ensemble de la zone dangereuse. Ainsi, tout redémarrage est empêché au cas où une personne se trouve encore dans la zone dangereuse. Cela garantit une augmentation de la productivité ainsi qu’une ergonomie de l’installation et en même temps une meilleure sécurité.

La sécurité pour l’Industrie 4.0
Avec des machines et des installations de conception modulaire et réparties, la mise en réseau de l’application est essentielle. Le modèle d’une usine intelligente montre comment des produits personnalisés peuvent être fabriqués en toute flexibilité, à moindres coûts et de manière conviviale. Ce modèle se compose de trois modules qui sont connectés entre eux et fabriquent des produits personnalisés sur une ligne de fabrication intelligente. Du capteur au système de commande, en passant par l’entraînement, tous les composants sont de marque Pilz. Une nouveauté : le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec activation électrique PITestop active. Il signale, par son éclairage, s’il est activé ou non. Des parties de machines et d’installations peuvent être activées ou désactivées en toute sécurité en fonction des besoins conformément à l’ISO 13850. Ainsi, il est possible de mettre en œuvre en toute simplicité des solutions d’amélioration flexibles telles que l’exige avant tout l’usine intelligente. Par conséquent, le PITestop active contribue à obtenir une meilleure flexibilité et une meilleure modularisation tout à fait dans l’esprit de l’Industrie 4.0.
Également présenté à Hanovre : le nouveau PC industriel Open Source, l’Industrial PI, pour une automatisation numérique. Le PC industriel « transformable » sur la base du Raspberry Pi aide les entreprises à développer une usine intelligente. Le nouveau PC industriel de Pilz peut être utilisé dans de nombreux domaines d’applications grâce à des logiciels librement disponibles.
En tant que passerelle IIoT, l’Industrial PI collecte des données dans l’environnement direct des machines et des installations, les analyse et les traite. De ce fait, le nouveau PC industriel de Pilz relie l’internet des objets des environnements industriels aux services cloud. Il représente par conséquent une solution optimale pour l’Industrie 4.0.

Une solution de visualisation qui relie
Le domaine Systèmes de commande et de visualisation a également été étendu : au Salon de Hanovre, Pilz présente la nouvelle version 1.4 de la solution de visualisation PASvisu basée sur internet : avec cette solution, une interface OPC UA autorise le raccordement aux micro automates configurables PNOZmulti et à d’autres systèmes de commande. Par conséquent, un système de commande et un logiciel de visualisation sont reliés ensemble et toutes les informations du système de commande sont prises en charge. Cela présente des avantages, de l’ingénierie à la maintenance, en passant par l’exécution : les projets d’automatismes sont mis en œuvre plus rapidement puisque la saisie manuelle et l’affectation des variables sont inutiles.


Pilz expose dans le hall 9, stand D 17. Pour plus d’informations : www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », Pilz présente au Salon de Hanovre qui se tiendra du 24 au 28 avril 2017, des solutions par secteurs d’activités, des nouveautés sur les produits et des prestations de services pour des solutions complètes pour les automatismes.

Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », Pilz présente au Salon de Hanovre qui se tiendra du 24 au 28 avril 2017, des solutions par secteurs d’activités, des nouveautés sur les produits et des prestations de services pour des solutions complètes pour les automatismes.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be